Cambiar idioma :

En principio, cualquier cable eléctrico puede causar o sufrir interferencias electromagnéticas debido al efecto de acoplamiento. Para garantizar su compatibilidad electromagnética (EMC), un cable debe estar apantallado eléctricamente. Este efecto protector se manifiesta principalmente por la denominada cobertura óptica del apantallamiento. Esto se refiere al área que está cubierta ópticamente por el apantallamiento. Por ejemplo, si el cable tiene una lámina de cobre como pantalla, se puede decir que tiene una cobertura de 100% porque actúa como un tubo. Si la pantalla está trenzada o envuelta con alambres, tiene la ventaja de que no se ve afectada por el movimiento, a diferencia de la lámina. Sin embargo, tiene el inconveniente de que el área de cobertura disminuye porque hay un pequeño espacio entre cada hilo de apantallamiento.
Para cables en movimiento lineal, se ha demostrado que un apantallamiento trenzado con alta cobertura y un ángulo de trenzado óptimo es la mejor solución. Si, por el contrario, se trata de un cable de torsión, la solución óptima es un apantallamiento plegado que se apoya sobre un material deslizante. El mejor resultado de apantallamiento se consigue con una cobertura óptica de 90%.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h