Instrucciones de montaje de la Cadena Portacable RX e-tube
Desmontaje/montaje de una tapa
Consejo: Desmontaje de la tapa del extremo móvil
Gire el cierre twist-clip 180° en sentido antihorario en ambos lados.
Afloje un total de dos tapas posteriores más para retirar la tapa que desea sustituir.
Vuelva a colocar la tapa como se muestra en la foto; si es necesario, levante la tapa siguiente.
Gire el cierre twist-clip 180° en el sentido de las agujas del reloj.
Sustitución de un eslabón de cadena
Desmontaje/separación
Abra la tapa del eslabón de cadena que desea sustituir, además de las tres tapas de delante y las dos de detrás.
A continuación, retire la tapa que desea sustituir, así como la tapa anterior y la tapa posterior, de modo que queden abiertos dos eslabones de la cadena.
Coloque el destornillador entre los dos eslabones de la cadena (como se muestra en la foto detallada) ...
... y levante un lado para abrirlo ligeramente girando el destornillador y gire el tubo para separarlo.
Repita los pasos 3 y 4 ...
... y quitar el eslabón de la cadena.
Instalación/montaje
Consejo: Montaje de la tapa por el extremo fijo
Fije el tubo por un lado y haga lo mismo con el otro lado ...
... presionando el eslabón de la cadena.
Presione un poco el pasador del eslabón de la cadena en el orificio, doblando ligeramente el tubo en el radio si es necesario hasta que el pasador encaje.
Colocar la tapa, alinear y apretar ...
... gire el cierre twist-clip 180° en el sentido de las agujas del reloj.
Nota: El cierre twist-clip no debe girarse más de 180° al abrirse, ya que esto dificultaría la instalación de la tapa. Ajuste la tapa con una ligera presión durante la instalación y corrija la posición del cierre twist-clip si es necesario.
Vídeo:
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente