Evitar la reducción del ajuste a presión debido al agente anticorrosión
Los cojinetes iglidur® se probaron en combinación con diversos agentes anticorrosivos
Situación inicial
Si un cojinete debe funcionar al 100% sin lubricación, puede ser aconsejable tratar el asiento del cojinete con un agente anticorrosivo. Estos agentes pueden reducir el agarrotamiento del rodamiento.
El cojinete liso con ajuste de interferencia reducido se desplaza de la posición del cojinete
Ensayo: fuerza de desplazamiento con diferentes agentes anticorrosión
La prueba demuestra que casi todos los agentes anticorrosión reducen la fuerza de desplazamiento. Solo TectylTM 300G Clear E mejora el ajuste a presión.
Fuerza de desplazamiento de iglidur® GSM-4044-40 en igus®-receptáculo con diferentes agentes de protección contra la corrosión
Resultado: TectylTM 300G Clear E bajo la influencia del movimiento y la fuerza
Incluso bajo la influencia de la fuerza y el movimiento, TectylTM 300G Clear E puede lograr un mayor ajuste hermético del cojinete. En la prueba, es casi el doble que con el cojinete liso sin agente anticorrosivo.
El mayor laboratorio de pruebas del sector
Realizamos pruebas para que usted no tenga que hacerlo. Descubra cómo se prueban nuestros cojinetes de plástico iglidur en el mayor laboratorio de pruebas del sector. Aquí también realizamos pruebas individuales para clientes.
Aquí encontrará respuestas a las preguntas más importantes sobre los cojinetes de fricción iglidur. Recopiladas y respondidas detalladamente por nuestros expertos en tecnología de cojinetes de fricción.
Nuestros empleados estarán encantados de asesorarle por correo electrónico, teléfono o en persona. Solo tiene que elegir el medio de contacto que prefiera.