Cambiar idioma :

Los cojinetes y las cadenas portacables igus® de plástico de alto rendimiento destacan por su ligereza y su funcionamiento silencioso. Constituyen una excelente opción para el sector de la automoción, especialmente en vehículos eléctricos, ya que requieren componentes extremadamente ligeros y que generen el menor ruido posible.
Gracias a los lubricantes sólidos incorporados, nuestros cojinetes, guías lineales y bielas no requieren mantenimiento alguno. Asimismo, son resistentes a altas temperaturas, vibraciones e impactos, e insensibles a la suciedad y la corrosión.
Nuestras cadenas portacables compactas garantizan un suministro fiable de energía para el creciente número de funciones controladas eléctricamente en los vehículos, por ejemplo, en puertas correderas o el reglaje de los asientos. En espacios reducidos, transportan de forma fiable los cables de alimentación y señal en movimiento a lo largo de innumerables ciclos.
What exactly are PFAS, why are they so popular in the consumer sector and in industry, especially in the automotive sector? Why is there a threat of an EU-wide ban and what can companies do now?
The white paper sheds light on these questions and shows how igus, as a plastics processor, is responding to the planned restriction at an early stage and can offer its customers PTFE-free and PFAS-tested alternatives.

Los cojinetes iglidur permiten reducir los costes hasta un 40%. También permiten disminuir el peso en hasta un 80%, lo que contribuye a reducir las emisiones de CO2. Además, presentan un funcionamiento muy silencioso, compensan los errores de alineación y pueden instalarse rápida y fácilmente en chapa metálica.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h