Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

¿Qué se entiende por radio de curvatura y radio de curvatura mínimo?

El radio de curvatura es el radio en el cual un cable puede doblarse sin sufrir daños, lo que incluye la torsión. A medida que el radio disminuye, se hace necesaria una mayor flexibilidad del material. A menudo surge una pregunta en este contexto: ¿hasta qué punto podemos doblar un cable sin dañarlo o afectar su funcionamiento? La respuesta depende en gran medida del tipo de cable en cuestión. Existen varias normas en este sector, como IEEE 1185, ICEA S-75-381, ICEA S-66-524 e ICEA S-68-516, que estipulan radios de curvatura mínimos para muchos tipos de cables.
 
Respetar el radio de curvatura mínimo al elegir los cables y las cadenas portacables

El radio mínimo de curvatura es el valor por debajo del cual no se debe doblar un objeto. En numerosas instalaciones que involucran cables, surge la pregunta: ¿Cómo se determina el radio de curvatura adecuado para un cable o una cadena portacables?


Cuando se planifica un sistema de guiado de cables, existen diversas maneras de prolongar su vida útil. Uno de los factores clave es seleccionar el radio de curvatura apropiado para la cadena portacables. Es importante que el radio (a excepción de situaciones con restricciones de espacio) sea mayor que el radio de curvatura mínimo recomendado para los cables. Elegir el radio apropiado para la cadena portacables es uno de los factores esenciales para garantizar una vida útil prolongada y un funcionamiento fiable. Todas las cadenas portacables ofrecen múltiples opciones de radio de curvatura, y cada fabricante especifica un radio de curvatura mínimo recomendado. La elección del radio para la cadena se basa en el cable de mayor diámetro en uso.  
 

Reglas generales y recomendaciones para seleccionar el radio

Es importante no exceder el radio mínimo recomendado por el fabricante, aunque idealmente se debe optar por el radio máximo. En esencia, los cables con propiedades de flexibilidad y movimiento deben ser instalados de manera que los puntos de conexión no estén sometidos a tensiones mecánicas y se evite una curvatura excesiva. Si se logra esto mediante la creación de un bucle, el cable debe tener un radio de curvatura de al menos 10 veces su diámetro. Un radio mayor reduce la tensión sobre los cables, lo que asegura una vida útil más prolongada. Es importante tener en cuenta que el radio de curvatura mínimo también depende en parte de un rango de temperatura específico para la curvatura. Es fundamental prestar una atención especial cuando la temperatura ambiente alcance o supere la temperatura específica del cable.
 
Esto es particularmente importante en aplicaciones criogénicas, donde los cables termoplásticos tienden a volverse más rígidos cuando se exponen al frío. Los cables rígidos pueden aumentar el radio de la cadena portacables y ocasionar problemas mecánicos. Se aconseja emplear cables con revestimientos de PUR o TPE en condiciones de bajas temperaturas y/o consultar con el fabricante para obtener las recomendaciones sobre los radios de curvatura adecuados. En situaciones con restricciones de espacio, el radio de la bandeja portacables debe ser menor que el radio de curvatura mínimo recomendado para el conjunto de cables. Aunque no sea la opción ideal, en casos inevitables de instalaciones con radios de curvatura reducidos, se deben emplear cables diseñados específicamente para estas condiciones. La gama chainflex de igus ofrece una variedad de cables, como cables de control de carga, servocables, cables de motor y robot, cables de encoder, cables de bus y cables de datos, que pueden utilizarse de manera segura en entornos exigentes y que destacan por su durabilidad excepcional.

Radio de curvatura para cables en la cadena portacables
Radio de curvatura para cables inferiores a 4xd. Anteriormente, los usuarios de cadenas portacables de pequeño tamaño, con radios de curvatura muy reducidos, a menudo tenían la necesidad de encontrar cables que fueran adecuados para un alto número de ciclos de flexión. Cuando el radio de curvatura es menor que 5 xd, el cobre alcanza sus limitaciones rápidamente. Por lo tanto, es esencial buscar materiales sustitutos apropiados o incluso considerar estructuras completamente diferentes. En tales situaciones, se recurre a menudo a aleaciones. A pesar de sus excelentes propiedades mecánicas, las aleaciones tienen una conductividad más baja en comparación con el cobre. Como resultado, la sección transversal de un conductor de aleación suele ser un poco mayor.

 

Cables con un radio de curvatura pequeño

Los conductores de cobre de los cables comunes alcanzan rápidamente sus límites mecánicos en aplicaciones dinámicas con pequeños radios de curvatura. Los cables especiales de igus ofrecen mayor seguridad operacional, especialmente en aplicaciones donde el espacio es limitado, pero el número de ciclos es alto.

Además de un cable trenzado en una versión altamente resistente a la flexión, se utilizan materiales de revestimiento altamente resistentes al desgaste y a la flexión que permiten una mayor flexibilidad del cable. La experiencia acumulada durante años en su laboratorio de pruebas le permite a igus  garantizar una larga vida útil y una gran seguridad operacional de las cadenas portacables para los cables chainflex con los radios de curvatura más pequeños.

¿Dónde se utilizan los cables con un radio de curvatura pequeño?

Los ámbitos de aplicación de los cables con radios de curvatura reducidos son muy variados. Este tipo de cables son especialmente necesarios en aplicaciones en las que deben efectuarse movimientos flexibles y dinámicos en espacios reducidos. Por ejemplo, este es el caso de la industria de los semiconductores y de ensamblaje, la industria de la automatización y los sectores automotriz y bancario. Las nuevas aplicaciones incluyen puertas automáticas para vehículos y trenes o tranvías, así como máquinas expendedoras de alimentos y aplicaciones para el sector del envase y embalaje.

Cable en movimiento
Gráfico de las pruebas de los cables
Radio de curvatura para cables en la cadena portacables

Cables con un radio de curvatura menor que 4 x d

Para los usuarios de cadenas portacables muy pequeñas con radios de curvatura muy reducidos, lo que a menudo va ligado, la elección del cable adecuado era extremadamente delicado, especialmente cuando se trataba de una aplicación con un gran número de ciclos. El cobre alcanza rápidamente su límite cuando el radio de curvatura es inferior a 5 x d. De ahí que sea necesario buscar materiales sustitutivos adecuados o incluso estructuras totalmente diferentes. En este caso se utilizan aleaciones. Aunque ofrecen excelentes propiedades mecánicas, tienen una conductividad reducida en comparación con el cobre. La sección de un conductor de aleación es un poco mayor.

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.