Cambiar idioma :

En electrotecnia, hablamos de servocable cuando nos referimos a un cable de conexión para un servoaccionamiento. Por así decirlo, conecta el convertidor de frecuencia (FI) y el motor entre sí. El hecho de que el FI sea la fuente de alimentación del motor permite modificar la velocidad ajustando la forma de onda de la tensión. Esto se hace normalmente con modulación por ancho de pulsos, que da lugar a picos de alta energía en la curva de tensión. En consecuencia, el cable del servomotor también debe estar equipado con una clase de tensión superior, concretamente 600V/1000V, y disponer de un apantallamiento general. Como los servomotores tienen un sensor de temperatura y/o un freno, el cable para estas funciones contiene dos pares apantallados adicionales.
Construcción del servocable
En el servocable hay dos apantallamientos diferentes. Por un lado, está el apantallamiento general, que garantiza que el comportamiento de compatibilidad electromagnética con el exterior sea correcto. Esto significa que no se perturban otros componentes de la máquina. Por otro lado, los pares para el freno y el sensor de temperatura están apantallados, lo que garantiza que las interferencias de las líneas eléctricas no entren en el circuito de control del convertidor de frecuencia. Estos blindajes se diseñan de forma diferente en función de la tensión mecánica. Cuanto mayor sea el nivel de tensión mecánica del cable, mayor será la calidad del apantallamiento. En la práctica, esto significa que el apantallamiento de nuestros cables de gama alta tiene una cobertura mecánica significativamente mayor, de hasta el 90%. Además, utilizamos un bobinado especial para los pares de control del cable que no sólo tiene una buena especificación de compatibilidad electromagnética, sino que también puede procesarse muy rápidamente gracias a su diseño especial.
PUR = cable de cadena y PVC = instalación fija. Esta es la sabiduría convencional en el mercado del cable. Pero no es del todo correcto. En igus® hemos probado exhaustivamente y durante mucho tiempo los diferentes materiales de revestimiento exterior en nuestro laboratorio de cables y hemos llegado a la conclusión de que el PUR es un material muy bueno y flexible, pero no tiene por qué utilizarse siempre en la cadena.
Esto se debe a que el PVC tiene unas propiedades de abrasión mucho mejores y, además, es un material más barato. Sin embargo, el PUR es indispensable si el cable entra en contacto con aceite.


el servocable en diversas aplicaciones en la máquina herramienta
Un área de aplicación que describe la amplia variedad de opciones diferentes para servocables del programa chainflex® es la de una máquina herramienta interconectada. En este caso, la máquina está muy ajustada en varios ejes, por lo que generalmente se utiliza nuestra serie de cables CF270.UL.D. El radio utilizado en el eje principal suele ser mayor, lo que ahorra costes si se utiliza la serie CF897. Esta serie tiene longitudes de recorrido más largas en el trenzado y, por tanto, está optimizada para un radio de curvatura mayor. En el pórtico situado encima de las máquinas interconectadas, la cadena® se utiliza en carreras largas y este tipo de aplicación requiere una camisa interior, con la que está equipada la CF27.UL, para la alta dinámica y el uso deslizante de la cadena. Todas las series tienen algunas cosas en común que son de importancia fundamental para una máquina herramienta. En primer lugar, cada cable cuenta con la homologación UL, en segundo lugar, una cubierta exterior resistente al aceite y, en tercer lugar, la garantía de tres años con una clara declaración de vida útil de hasta 10 millones de carreras dobles. Deberíamos emprender el camino juntos y desarrollar la solución rentable con la ayuda de la amplia selección. Póngase inmediatamente en contacto con nuestros especialistas.
Fácil de encontrar, seleccionar el tipo adecuado, calcular la vida útil y hacer el pedido en línea.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h