Cambiar idioma :

De aquí a 2034, se podrían ahorrar hasta 30 millones de euros en lubricantes y personal solo en el sector agrícola alemán. Para conseguirlo, habría que equipar 500 cultivadoras al año con cojinetes sin lubricación. Lo que a primera vista parece una simple estadística, está avalado por un estudio de la Universidad RWTH Aachen.
en Lemken y otros fabricantes de cultivadores al año en Alemania 1

en Heineken en todo el mundo al año gracias al uso de cintas transportadoras de botellas de cerveza 2

en Rockinger y otros fabricantes de sistemas de remolques de tractores al año en Alemania 3

Los motion plastics ofrecen múltiples ventajas frente a las soluciones metálicas: son más ligeros, no requieren lubricación y están libres de mantenimiento.
Su uso no sólo permite ahorrar tiempo y costes, sino también contribuir a la protección del medio ambiente. Un estudio de la Universidad RWTH Aachen ha sido el primero en demostrar el enorme potencial de ahorro que ofrecen los productos autolubricantes de igus en términos de costes de lubricación, mano de obra y mantenimiento.
Descubra la gama completa y aproveche sus ventajas únicas.

¿Por qué prescindir de la lubricación?
Incluso hoy en día, la mayoría de las aplicaciones pueden funcionar sin lubricación y ahorrar fácilmente dinero y tiempo. El método de lubricación más barato es el que no se necesita.
Historias de éxito GO ZERO
Miles de clientes han conseguido aumentar tanto la eficiencia de sus máquinas como su sostenibilidad cambiando a productos igus libres de lubricación:
La ausencia de lubricación es rentable para todo el mundo: Hechos y cifras
Un vistazo a los costes mundiales de lubricantes y lubricación muestra el elevado potencial de ahorro que ofrecen los plásticos avanzados para movimiento. También se pueden evitar los efectos negativos sobre el medio ambiente.
Un estudio independiente ha cuantificado por primera vez los beneficios tanto ecológicos como económicos de los cojinetes plásticos autolubricados igus®. El estudio ha sido realizado por la WBA Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH, una empresa que trabaja en el campus de la Universidad RWTH de Aquisgrán como parte de uno de los mayores laboratorios de investigación de Europa en el campo de la tecnología de producción, incluyendo el Instituto Fraunhofer, entre otros. En el marco de la investigación, se realizaron entrevistas a expertos de nueve empresas pertenecientes a los sectores de tecnología de automatización, maquinaria de construcción, agricultura, alimentación, packaging y embotellado. Entre ellas, se encuentran CNH Industrial, Heineken y Krones AG.

Los cojinetes sin lubricación eliminan el riesgo de contaminación, reducen el esfuerzo y los costes de mantenimiento, y mejoran la durabilidad. Como resultado, se prolonga la vida útil tanto de estos componentes como de las máquinas.
Los cojinetes autolubricados están fabricados con materiales que contienen partículas de lubricantes sólidos que se liberan durante el funcionamiento, lo que permite prescindir de la lubricación externa.
Los cojinetes sin lubricación son perfectos para entornos donde en los que los lubricantes podrían ocasionar problemas o aplicaciones en las que la limpieza es esencial. Algunos ejemplos son las industrias alimentaria y farmacéutica, las salas blancas o los equipos expuestos a grandes cantidades de polvo. También ofrecen ventajas en entornos de difícil acceso, ya que reducen la necesidad de mantenimiento.
Eliminar el uso de lubricantes reduce tanto el impacto ambiental como el consumo de energía en todas las etapas: fabricación, uso y eliminación. Los cojinetes de plástico sin necesidad de lubricación presentan una menor huella de CO₂ y contribuyen a una producción más sostenible.
Los cojinetes de plástico pueden reciclarse al final de su vida útil, lo que favorece la reducción de residuos y promueve la economía circular. También impulsa los objetivos de sostenibilidad de muchas empresas.

1 Ahorro potencial en costes de lubricante y mano de obra mediante el uso de cojinetes de plástico, según un estudio de la Academia de Fabricación de Herramientas de la Universidad RWTH de Aquisgrán, p. 98.
2 Ahorro potencial en costes de lubricantes y mano de obra mediante el uso de cojinetes de plástico, según un estudio de la Academia de Fabricación de Herramientas de la Universidad RWTH de Aquisgrán, p. 102.
3 Ahorro potencial en costes de lubricantes y mano de obra mediante el uso de cojinetes de plástico, según un estudio de la Academia de Fabricación de Herramientas de la Universidad RWTH de Aquisgrán, p. 97.