Cambiar idioma :
![Resumen de las temperaturas de aplicación inferior, a largo plazo y superior a corto plazo [°C]](https://igus.widen.net/content/994cseavph/webp/iglidur_intro_a10.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=213)
Resumen de las temperaturas de aplicación inferior, a largo plazo y superior a corto plazo [°C]
Los cojinetes lisos fabricados con polímeros de alto rendimiento suelen subestimarse, sobre todo en lo que respecta a las temperaturas admisibles. En la bibliografía se suele indicar la temperatura de funcionamiento continuo. La temperatura de funcionamiento continuo es la temperatura más alta bajo exposición prolongada al calor que el plástico puede soportar sin carga mecánica durante un determinado período de tiempo sin que la reducción de la resistencia a la tracción del material caiga por debajo o supere un valor especificado. Sin embargo, este ensayo normalizado sólo proporciona un valor característico menos relevante, ya que los rodamientos casi siempre están sometidos a una carga. Las temperaturas de aplicación de los materiales son más informativas.
Temperaturas de aplicación
La temperatura de aplicación inferior es aquella por debajo de la cual el material se vuelve tan rígido y duro que resulta demasiado quebradizo para las aplicaciones normales. La temperatura superior de aplicación continua es la temperatura que el material puede soportar durante un periodo de tiempo prolongado sin que cambien significativamente sus especificaciones.
La temperatura superior de aplicación a corto plazo es la temperatura por encima de la cual el material se vuelve tan blando que sólo puede soportar cargas externas muy bajas.
En este contexto, "short-term" significa un período de unos pocos minutos. Si los cojinetes de fricción se mueven axialmente o las fuerzas pueden tener un efecto axial sobre el cojinete, existe el riesgo de que el cojinete se salga del agujero incluso antes. En estos casos, los casquillos de los cojinetes deben asegurarse de forma especial, además de introducirse a presión.
La tabla 01 muestra el límite de temperatura a partir del cual los casquillos de fricción deben fijarse en el agujero, incluso con fuerzas axiales reducidas. Cuanto mayores sean las fuerzas, más probable es que se deba considerar tal fijación.
Diagrama de temperatura y
Los diagramas. 02 y 03 muestran la presión superficial máxima recomendada [p] de los cojinetes iglidur® por encima de la temperatura. Este valor disminuye continuamente a medida que aumenta la temperatura.
Cuando se utilizan cojinetes lisos, debe tenerse en cuenta que la temperatura del cojinete puede ser superior a la temperatura ambiente debido a la fricción.
Coeficiente de dilatación térmica
La dilatación térmica lineal de los polímeros es entre 10 y 20 veces superior a la de los metales. En contraste con los metales, tampoco es lineal para los plásticos. El coeficiente de dilatación térmica de los cojinetes iglidur® es una razón importante para el juego requerido del cojinete. Dentro de los límites de las respectivas temperaturas de aplicación previstas, no se produce ningún atasco del eje en el cojinete. Los coeficientes de dilatación de los cojinetes iglidur® fueron examinados para importantes rangos de temperatura y se especifican en la tabla de materiales de cada capítulo.
| Material | Temp. [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +100 |
| iglidur J | +60 |
| iglidur M250 | +60 |
| iglidur W300 | +60 |
| iglidur X | +135 |
| iglidur K | +70 |
| iglidur P | +90 |
| iglidur GLW | +80 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +60 |
| iglidur J350 | +150 |
| iglidur L250 | +55 |
| iglidur R | +50 |
| iglidur J200 | +60 |
| iglidur D | +50 |
| iglidur V400 | +100 |
| iglidur X6 | +160 |
| iglidur Z | +145 |
| iglidur® UW500 | +150 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +80 |
| iglidur H370 | +100 |
| iglidur H2 | +110 |
| iglidur A180 | +60 |
| iglidur A200 | +50 |
| iglidur A350 | +140 |
| iglidur A500 | +130 |
| iglidur A290 | +110 |
| iglidur T220 | +50 |
| iglidur F | +105 |
| iglidur H4 | +110 |
| iglidur Q | +50 |
| iglidur UW | +80 |
| iglidur B | +50 |
| iglidur C | +40 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h