Cambiar idioma :

El cable trenzado debe tener un trenzado muy fino, de lo contrario no durará en la cadena", o "Necesito un conductor de clase 6 para el cable para robot" - a menudo se oyen afirmaciones de este tipo por parte de los usuarios. A menudo se producen tras una rotura de conductores que ha provocado la parada de la máquina. Las consecuencias suelen ser pérdidas de producción o elevados costes de reparación.
Un conductor es la parte de un cable eléctrico responsable del flujo de corriente, es decir, el cobre del interior, que está rodeado de material aislante para evitar que la corriente salte a los conductores vecinos. Si el conductor está formado por varios hilos, el término técnico es cable trenzado. Varios hilos juntos forman un cable trenzado. Un alambre trenzado envuelto en material aislante acaba formando un núcleo eléctrico.
Existen diferentes clases de conductores. Las diferentes aplicaciones para las que se necesitan cables plantean, naturalmente, diferentes exigencias de flexibilidad y durabilidad. Un cable subterráneo, por ejemplo, se mueve con mucha menos frecuencia que un cable de medición en las clases de física. Por tanto, la flexibilidad del conductor debe variar en función del ámbito de aplicación para tener en cuenta factores como el tacto, la técnica de conexión, el procesamiento y los costes.
La norma IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295) clasifica los conductores en cuatro categorías para determinar aproximadamente el grado de flexibilidad del conductor. La clasificación se basa en el diámetro de cada hilo y su número. Esto significa que la sección transversal nominal de un conductor -importante para el flujo de corriente- puede conseguirse de diferentes maneras. Puede consistir en un único hilo sólido o estar compuesto por muchos hilos pequeños que juntos proporcionan la misma área de sección transversal.
La norma establece la siguiente categorización:
Es obvio que un conductor sólido no es adecuado para aplicaciones en movimiento continuo, como cadenas portacables o robots. Sin embargo, el conductor tampoco debe ser demasiado fino.
En numerosas pruebas realizadas en nuestro laboratorio de ensayos interno, hemos establecido que los alambres de un cable trenzado no deben ser demasiado finos. Si los alambres son demasiado finos, se estiran bajo fuerzas de tracción cuando se doblan en la zona exterior del conductor. Si se deja de doblar, se forman pequeños bucles de alambre, ya que el cobre no vuelve a contraerse. La repetición constante del movimiento hace que se formen cada vez más bucles de alambre, lo que en última instancia puede provocar la rotura del núcleo. Por lo tanto, el diseño óptimo para aplicaciones en movimiento no es el que tiene el alambre más fino, sino aquel en el que el grosor del alambre se ajusta a la sección transversal nominal del conductor correspondiente, ya sea de 0,5 mm², 0,75 mm², 1,0 mm² o 1,5 mm².
Con nosotros no tiene que especificar la clase de conductor, porque ya instalamos en el núcleo el conductor óptimo para sus necesidades. Simplemente díganos qué especificaciones mecánicas debe cumplir su cable y seleccionaremos el producto adecuado para usted de nuestra gama de productos de catálogo. La mejor manera de hacerlo es utilizar nuestra comprobación de precios de chainflexen línea.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h