Cambiar idioma :

En todas las unidades de accionamiento suele haber un cable del sistema de medición de color verde brillante. Este color procede del DESINA y ahora también está establecido fuera de la máquina herramienta. Se utiliza para la realimentación de señales del sistema de encóder al convertidor de frecuencia y a veces se denomina cable tacométrico o cable de encóder. Contiene muchos hilos de datos para la transmisión de señales. Las distintas señales generadas por el encóder representan el movimiento exacto del motor y se transmiten con él. Sin embargo, por regla general, el cable no sólo transporta los datos del sistema de encóder, sino que también alimenta al encóder.

Diferencias de diseño según el fabricante
En el mercado hay varios fabricantes de sistemas de medición. Las diferencias entre los proveedores se reflejan también en la construcción de los cables, cuando eléctricamente son idénticos. Las combinaciones de secciones transversales de los cables, la identificación del núcleo y también el blindaje de los elementos difieren significativamente según el fabricante. En igus®, adaptamos los elementos importantes como la cubierta exterior, el apantallamiento, la cubierta interior y muchos más al movimiento en la cadena energética. Esto nos permite lograr una durabilidad óptima.

DriveCliq: el estándar de Siemens
DriveCliq es una interfaz de encóder digital de Siemens. El estándar es ahora de libre acceso y también puede ser utilizado por otros fabricantes. A diferencia de los encoders habituales de generaciones anteriores, este sistema de encoder está equipado con un elemento Ethernet CAT5 y dos cables de alimentación más potentes. Por regla general, para la conexión se utiliza una solución de conectores de Yamaichi, que transporta los datos de forma similar a un conector RJ45, pero que también aloja los contactos de alimentación a la derecha y a la izquierda de la muesca. Esta cara del conector se encuentra en una carcasa IP20 para el armario de control o en una carcasa IP65 para el campo. Mientras tanto, la solución M12 también está ganando aceptación entre los conectores porque es más robusta y compacta y además elimina la necesidad de un acoplador de conexión, que es muy caro.

DriveCliq: el estándar para la máquina herramienta
Hace unos años, se produjo un gran cambio de los sistemas de encóder analógicos convencionales a la entonces nueva tecnología DriveCliq. En este caso, pudimos ayudar en la implementación a clientes importantes como WALDRICH de Coburg. Los retos surgieron con la nueva tecnología de conectores y las grandes longitudes de cable. Juntos desarrollamos una solución para el conector de señal circular M23, extremadamente robusto, que era significativamente superior a la solución original en términos de procesabilidad y transmisión de datos. Así que si usted también está buscando una solución que no está disponible en el catálogo actual, acérquese a nosotros y le prometemos que estudiaremos detenidamente su aplicación.

cubierta interior - por qué es importante en recorridos largos y radios pequeños
La cubierta interior entre la estructura del núcleo y el ala es un detalle de construcción único en nuestros cables de alta gama. Protege y guía el sensible núcleo y soporta la vela. Esto es extremadamente importante, tanto en recorridos largos como en radios de curvatura pequeños. Aquí es donde las fuerzas más extremas actúan sobre el cable.
¿Aún no ha encontrado el adecuado?
¿Conoce ya nuestra herramienta en línea?
Fácil de encontrar, seleccionar el tipo adecuado, calcular la vida útil y hacer el pedido en línea.

Buscador de productos
Encuentre rápidamente el cable adecuado

calculadora de vida útil
Calcule la vida útil de cualquier cable chainflex®

Calculador del recargo del cobre
Calcule el recargo diario del cobre.

Configurador de cables especiales
Configure su cable personalizado en solo 3 minutos.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h